DOCA0157IT-09

Configurazione della rete wireless con le pagine Web

Panoramica

La configurazione della rete wireless predefinita può essere modificata per applicazioni speciali quali data center e applicazioni di misurazione ad alta densità. Nelle applicazioni per edifici standard, utilizzare le impostazioni predefinite.

Per applicazioni ad alta densità, migliaia di dispositivi di comunicazione wireless sono posizionati nello stesso ambiente. Perciò, è necessario tenere presente il piano di radiofrequenza e l'ampiezza di banda. Per un'installazione con più gateway, si consiglia di assegnare un canale dedicato e differente a ciascun gateway. Per aumentare la qualità radio, è possibile regolare il periodo di comunicazione da 5 a
60 secondi per i sensori PowerTag Energy e i moduli di controllo PowerTag.

Per le installazioni con più di 400 dispositivi wireless, vedere DOCA0194EN PowerTag System – Guida per la messa in servizio e progettazione per uno studio dettagliato del piano di radiofrequenza.

NOTA:
  • Il periodo di comunicazione viene utilizzato per inviare dati standard da qualsiasi dispositivo wireless. Eventi come allarme di perdita di tensione, ordine di uscita controllo sistema PowerTag o informazioni su ingresso di controllo sistema PowerTag sono inviati immediatamente senza influire sul periodo di comunicazione definito.

  • Il canale radio viene scelto nelle impostazioni wireless del gateway PowerTag Link e viene applicato a tutti i dispositivi di comunicazione wireless messi in servizio con il gateway PowerTag Link.

  • Occorre installare e mettere in servizio una serie di gateway PowerTag Link per concentrare tutti i dispositivi di comunicazione wireless necessari.

Entrambi i gateway PowerTag Link (A9XMWD20) e gateway PowerTag Link HD (A9XMWD100) devono utilizzare il proprio canale wireless, differente dai canali wireless utilizzati dagli altri gateway, se applicabile. Per le installazioni con più gateway, vedere DOCA0194EN PowerTag System - Guida per la messa in servizio e progettazione o rivolgersi all'assistenza clienti Schneider Electric.

Periodo di comunicazione minimo consigliato

Il periodo di comunicazione tra il gateway e i dispositivi wireless viene adattato in base al numero di dispositivi wireless e ai rispettivi tipi come indicato di seguito:

  1. Moltiplicare il numero di dispositivi wireless per il loro peso per ogni tipo.

  2. Sommare e dividere il totale per 1000.

La formula per definire il periodo di comunicazione minimo consigliato da impostare sul gateway per dispositivi wireless (in secondi):

I diversi tipi di dispositivi wireless e relativo peso:

Tipo di dispositivo wireless

Codice

Peso del dispositivo wireless

PowerTag Energy ●63

A9MEM1520

100

A9MEM1521

A9MEM1522

A9MEM1540

A9MEM1541

A9MEM1542

A9MEM1543

A9MEM1560

A9MEM1561

A9MEM1562

A9MEM1563

A9MEM1564

A9MEM1570

A9MEM1571

A9MEM1572

A9MEM1573

A9MEM1574

PowerTag Energy M250/M630

LV434020

140

LV434021

LV434022

LV434023

PowerTag Energy F160/Rope

A9MEM1580

160

A9MEM1590

A9MEM1591

A9MEM1592

A9MEM1593

Modulo di controllo PowerTag (IO/2DI)

(venduto prima del 2021)

A9XMC1C3

1680

A9XMC2D3

Modulo di controllo PowerTag (IO/2DI)

(venduto dopo il 2021)

A9XMC1C3

160

A9XMC2D3

Sensore HeatTag

SMT10020

40

Display PowerTag Link

A9XMWRD

1680

Il periodo di comunicazione del gateway PowerTag Link viene impostato al valore superiore successivo suggerito nelle pagine Web del gateway o nel software EcoStruxure Power Commission.

Configurazione della rete wireless con le pagine Web

La pagina Web Configurazione rete wireless consente di configurare i parametri wireless (solo con le credenziali di amministratore).

Passo

Azione

1

Aprire la pagina Web di PowerTag Link nel browser Web.

2

Accedere con nome utente e password.

3

Fare clic su Impostazioni > Comunicazione > Configurazione della rete senza fili.

Questa pagina consente di:

  • Selezionare il canale wireless automaticamente o manualmente. Fare clic su Selezione automatica del canale migliore per selezionare automaticamente il canale.

Per configurare i parametri wireless in modo manuale procedere come segue:

Passo

Azione

1

Selezionare il canale richiesto dall'elenco Canale. Il canale predefinito è il Canale 25.

2

Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le impostazioni, se applicabile.

  • Definire il periodo di comunicazione per ogni tipo di dispositivo. Definisce la quantità di tempo per cui ciascun dispositivo wireless invia i dati al gateway PowerTag Link.

Seguire la procedura per definire il periodo di comunicazione:

Passo

Azione

1

Selezionare il periodo di comunicazione richiesto dall'elenco Periodo di comunicazione.

Periodo predefinito: 5 secondi

2

Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.

3

Definire il periodo di comunicazione che stabilisce la quantità di tempo per cui ciascun dispositivo wireless invia i dati al gateway PowerTag Link

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?