DOCA0157IT-09

Impostazioni

La pagina Servizio e-mail consente di configurare le impostazioni del server e-mail.

Passaggio

Azione

1

Lanciare la pagina Web PowerTag Link nel browser Web.

2

Accedere con nome utente e password.

3

Fare clic su Impostazioni > Comunicazione > Servizio e-mail.

Fare clic sulla casella di controllo Abilita per configurare le impostazioni del server e-mail (abilitato per impostazione predefinita). Il gateway PowerTag Link consente di definire il server SMTP.

Per configurare le impostazioni del server e-mail, seguire la procedura indicata nella tabella:

Passaggio

Azione

1

Immettere il nome o l'indirizzo IP del server e-mail nell'area Indirizzo server SMTP.

2

Selezionare il tipo di modalità di protezione dall'elenco Modalità connessione sicura.

Di seguito vengono indicati i modi di protezione della connessione disponibili:

  • Nessuno

  • TLS/SSL

  • STARTTLS

3

Immettere il valore della porta del server nell'area Porta del server SMTP. Il valore è compreso tra 1 e 65535.

4

Selezionare Autenticazione se il server richiede informazioni di accesso. Per impostazione predefinita, questa impostazione è disabilitata.

5

Immettere il nome utente nell'area Login account SMTP.

6

Immettere la password per autenticare l'accesso SMTP nell'area Password account SMTP.

7

Immettere l'indirizzo e-mail dell'amministratore del gateway nell'area Da indirizzo.

L'area Da indirizzo può essere utilizzata in modi diversi:

  • Utilizzare Da indirizzo come fornitore di contesto: se si desidera notificare ma non ricevere una risposta, utilizzare Da indirizzo come informazione contestuale. La sintassi di Da indirizzo include “nessuna risposta”, “nome gateway”, “nome sito”, in un dominio convalidato .com, .net e così via.

  • Creare un alias in Da indirizzo per consentire di inviare le risposte alla persona incaricata di un allarme: è possibile inviare un'e-mail a più destinatari responsabili di un dispositivo specifico. Questa funzionalità consente ai destinatari di specificare di rivolgersi al responsabile.

    Ad esempio, il manager della struttura, se riceve un'e-mail da un allarme, può inviare una risposta al Contraente della manutenzione per le necessarie azioni.

8

Selezionare la lingua del corpo dell'e-mail dall'elenco Lingua: Francese o Inglese.

9

Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Per non salvare le modifiche fare clic su Annulla modifiche.

10

Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario per provare la consegna dell'e-mail nell'area Indirizzo destinatario per la prova.

La funzionalità di prova dell'e-mail consente la connessione dal gateway al servizio. Se non si ricevono le e-mail di prova, occorre abilitare le porte e-mail della connessione a Internet (porta 25 o 587). Le impostazioni di porta vengono configurate conformemente tra il gateway che invia l'e-mail e le impostazioni del router del sito.

11

Fare clic su Prova per inviare l'e-mail al destinatario aggiunto.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?