DOCA0157IT-09

Messa in servizio del dispositivo wireless con le pagine Web

Principio di messa in servizio

Il principio della messa in servizio del dispositivo wireless comprende due fasi:

  • Abbinamento dei dispositivi wireless con il gateway

  • Configurazione dei dispositivi wireless

Principio di abbinamento

La funzionalità di ricerca del gateway viene utilizzata per individuare i dispositivi wireless presenti nell'ambiente del gateway. Il gateway assegna un indirizzo Modbus a ciascun dispositivo wireless in base all'ordine di individuazione.

Se si definisce e carica un elenco di abbinamento, il gateway abbinerà solo i dispositivi wireless appartenenti a tale elenco. Vedere Abbinamento selettivo dei dispositivi wireless con le pagine Web.

Le opzioni disponibili per il processo di abbinamento sono:

NOTA: se sono presenti più pannelli e se ciascuno dispone di dispositivi wireless, si consiglia di alimentare e mettere in servizio un gateway PowerTag Link alla volta, se possibile. Ciò consente di rilevare solo i dispositivi wireless richiesti specifici di ciascun gateway PowerTag Link e di non dover rilevare un lungo elenco di dispositivi.

Se altri gateway PowerTag Link sono alimentati durante la messa in servizio di un nuovo gateway PowerTag Link, il nuovo gateway PowerTag Link seleziona automaticamente il canale radio più libero e crea la propria rete su un diverso canale rispetto ai precedenti gateway PowerTag Link. Ciò consente di non avere tutti i dispositivi wireless sullo stesso canale radio.

Tuttavia, se sono alimentati e messi in servizio contemporaneamente tutti i pannelli, individuare solo i dispositivi wireless richiesti in più pannelli e rifiutare quelli che non si desidera configurare con il pannello messo correntemente in servizio. Tutti i dispositivi wireless rifiutati possono essere rilevati automaticamente di nuovo da un altro gateway PowerTag Link senza alcun problema.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?