DOCA0157IT-09

Funzione 43-14: lettura identificazione dispositivo (Base)

Struttura dei messaggi di lettura identificazione dispositivo Modbus

L'ID è costituito da caratteri ASCII chiamati oggetti.

Richiesta di informazioni di base

Definizione

Numero di byte

Valore

Numero server

1 byte

0xFF

Codice funzione

1 byte

0x2B

Codice sotto-funzione

1 byte

0x0E

ID prodotto

1 byte

0x01

Identificativo dell'oggetto

1 byte

0x00

Risposta con informazioni di base

Definizione

Numero di byte

Valore

Numero server

1 byte

0xFF

Codice funzione

1 byte

0x2B

Codice sotto-funzione

1 byte

0x0E

ID prodotto

1 byte

0x01

Livello di conformità

1 byte

0x01

Riservato

1 byte

0x00

Riservato

1 byte

0x00

Numero di oggetti

1 byte

0x03

Oggetto 0: nome del produttore

Numero oggetto

1 byte

0x00

Lunghezza oggetto

1 byte

0x12

Contenuto oggetto

18 byte

Schneider Electric

Oggetto 1: codice prodotto

Numero oggetto

1 byte

0x01

Lunghezza oggetto

1 byte

0x08

Contenuto oggetto

8 byte

A9XMWD20/A9XMWD100

Oggetto 2: numero versione

Numero oggetto

1 byte

0x02

Lunghezza oggetto

1 byte

0x06 (minimo)

Contenuto oggetto

6 byte minimo

Vx.y.z

Richiesta di informazioni complete

Definizione

Numero di byte

Valore

Numero server

1 byte

0xFF

Codice funzione

1 byte

0x2B

Codice sotto-funzione

1 byte

0x0E

ID prodotto

1 byte

0x02

Identificativo dell'oggetto

1 byte

0x00

Risposta con informazioni complete

Definizione

Numero di byte

Valore

Numero server

1 byte

0xFF

Codice funzione

1 byte

0x2B

Codice sotto-funzione

1 byte

0x0E

ID prodotto

1 byte

0x02

Livello di conformità

1 byte

0x02

Riservato

1 byte

0x00

Riservato

1 byte

0x00

Numero di oggetti

1 byte

0x05

Oggetto 0: nome del produttore

Numero oggetto

1 byte

0x00

Lunghezza oggetto

1 byte

0x12

Contenuto oggetto

18 byte

Schneider Electric

Oggetto 1: codice prodotto

Numero oggetto

1 byte

0x01

Lunghezza oggetto

1 byte

0x08

Contenuto oggetto

8 byte

A9XMWD20/A9XMWD100

Oggetto 2: numero versione

Numero oggetto

1 byte

0x02

Lunghezza oggetto

1 byte

0x06 (minimo)

Contenuto oggetto

6 byte minimo

Vx.y.z

NOTA: la tabella precedente descrive come leggere l'ID di un gateway PowerTag Link.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?