DOCA0157IT-09

Impostazioni Ethernet

La pagina Ethernet consente di configurare il formato dei frame, oltre che la velocità e il modo della porta Ethernet. La pagina visualizza anche l'indirizzo MAC della rete Ethernet.

Passaggio

Azione

1

Lanciare la pagina Web PowerTag Link nel browser Web.

2

Accedere con nome utente e password.

3

Fare clic su Impostazioni > Comunicazione > Ethernet.

Per configurare i parametri Ethernet procedere come segue:

Passaggio

Azione

1

Selezionare il tipo di formato del frame Ethernet dall'elenco Formato frame. È possibile scegliere fra Ethernet II, 802.3 o Auto. Il valore predefinito è Auto.

2

Selezionare il valore per velocità e modalità della porta Ethernet dall'elenco Velocità e modalità.

Per velocità e modalità è possibile scegliere fra i valori seguenti:

  • 10 Mbps - Half duplex

  • 10 Mbps - Full duplex

  • 100 Mbps - Half duplex

  • 100 Mbps - Full duplex

  • Negoziazione automatica

Il valore predefinito è Auto-negoziazione.

3

Fare clic su Applica modifiche, quindi su Riavvia per riavviare automaticamente il dispositivo e salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?