DOCA0157IT-09

Procedura di configurazione di PowerTag Energy F160 e Rope con la pagina Web

Passo

Azione

1

Selezionare Impostazioni > Dispositivi > Dispositivi wireless per visualizzare l'elenco dei dispositivi wireless abbinati. Per ulteriori informazioni sull'individuazione dei dispositivi wireless, vedere Principio di abbinamento.

Risultato: viene visualizzato un elenco di dispositivi abbinati.

2

Selezionare il sensore PowerTag Energy F160 o Rope e fare clic sull'icona della matita per modificare la configurazione del dispositivo wireless selezionato.

Risultato: vengono visualizzati i parametri PowerTag Energy F160 o Rope.

3

Immettere l'Indirizzo Modbus.

4

Immettere il Nome asset del dispositivo wireless.

5

Immettere l'Etichetta del dispositivo wireless.

6

Selezionare l'Utilizzo.

7

Selezionare la Sequenza di fase per il dispositivo wireless da X Y Z per definire la sequenza di fase del contatore in base al cablaggio del pannello fisico e ai segni X-Y-Z stampati sul prodotto.

8

Selezionare la Posizione di montaggio.

  • Superiore: Il sensore PowerTag Energy è montato nella parte superiore del dispositivo.

  • In basso: Il sensore PowerTag Energy è montato nella parte inferiore del dispositivo.

  • Non applicabile: Se il sensore PowerTag Energy non è associato direttamente a un dispositivo (interruttore o interruttore-sezionatore).

9

Selezionare la direzione della corrente positiva per definire la convenzione per il sensore PowerTag Energy per il conteggio delle energie:

  • Diretta: Se la freccia contrassegnata sul sensore PowerTag Energy è nella stessa direzione del flusso di corrente.

  • Indietro: Se la freccia contrassegnata sul sensore PowerTag Energy è nella direzione opposta al flusso di corrente.

Le illustrazioni seguenti mostrano la posizione della freccia contrassegnata su PowerTag Energy F160 e Rope:

PowerTag Energy F160

PowerTag Energy Rope

10

Selezionare la classificazione dell'interruttore dall'elenco Associa classificazione interruttore Ir (A) per calcolare la percentuale di carichi.

11

Immettere il valore della tensione nominale nell'area Tensione nominale (V) in base all'installazione:

  • Tensione nominale LN per installazione 3P4W.

  • Tensione nominale LL per installazione 3P3W.

12

Selezionare il Tipo di sistema.

  • 3PH4W: sistema trifase con il neutro collegato al connettore di tensione PowerTag. In tal caso, sono disponibili i valori totale e per fase (ad esempio: energia totale, potenza totale, energia per fase e potenza per fase).

  • 3PH3W : sistema trifase senza neutro collegato al connettore di tensione PowerTag. In questo caso, sono disponibili solo i valori Totale (ad esempio: energia totale e potenza totale).

13

Contatore del tempo di funzionamento del carico (ore): il contatore del Tempo di funzionamento del carico indica il tempo di funzionamento del carico in ore. Il carico è alimentato e l'alimentazione si muove nel/dal carico oltre il valore di soglia definito. Il valore predefinito in questo campo è 0. È possibile impostare tale valore tra 0 e 1000000 ore.

14

Carico funziona quando potenza >=: il contatore del tempo di funzionamento del carico si incrementa solo quando la potenza è maggiore o uguale al valore impostato. È possibile impostare il valore tra 10 W e 15000 W.

15

Selezionare il Segno del fattore di potenza dall'elenco a discesa.

Questa impostazione influisce sulla convenzione utilizzata per assegnare il segno del fattore di potenza.

  • IEC: in questa impostazione,

    • Quando si riceve la potenza attiva e apparente, il Segno del fattore di potenza sarà -.

    • Quando la potenza attiva e quella apparente vengono fornite, il Segno del fattore di potenza sarà +.

  • IEEE: in questa impostazione,

    • Quando il carico è resistivo, il Segno del fattore di potenza è +.

    • Quando il carico è induttivo, il Segno del fattore di potenza è -.

L'immagine seguente riepiloga la convenzione del segno del fattore di potenza:

16

Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.

NOTA: si consiglia di creare un file di backup salvato sul PC mediante la funzione di backup disponibile nel menu Manutenzione della pagina Web. Il file viene salvato automaticamente con il nome backup.dat. e verrà utilizzato in caso di malfunzionamento e sostituzione del gateway.

Per ulteriori informazioni, consultare Sostituzione del gateway non funzionante.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?