DOCA0157IT-09

Descrizione

La notifica evento viene utilizzata per inviare e-mail quando il dispositivo wireless attiva un allarme. Gli allarmi vengono configurati dall'amministratore e possono essere inviati a diversi utenti.

Prerequisito

Rivolgersi all'amministratore per ottenere la corretta connessione IT per accedere a porta, Internet e server e-mail.

Principio

Passaggio

Azione

1

Il gateway PowerTag Link invia un'e-mail al server e-mail configurato / MTA (Mail Transfer Agent) tramite il protocollo SMTP.

2

MTA inoltra il messaggio al MDA (Mail Delivery Agent) del client e-mail.

3

MDA consegna l'e-mail al client/MUA (Mail User Agent) tramite protocollo POP3 o IMAP.

Raccomandazioni

  • Per garantire la consegna sicura dell'e-mail all'MTA, il PowerTag Link gateway deve essere aggiornato all'ultimo firmware disponibile per utilizzare i recenti meccanismi di trasferimento e-mail di sicurezza. Tuttavia, ciò non garantisce una piena compatibilità con la versione più recente del fornitore di servizi e-mail Internet. Schneider Electric non è responsabile per queste policy e del loro impatto sulla consegna delle e-mail.

  • Quando possibile, Schneider Electric consiglia di utilizzare un server e-mail in sede (invece di un fornitore di servizi e-mail Internet), con policy di sicurezza chiara e stabile definita dal reparto IT client.

  • Schneider Electric consiglia di selezionare TLS/SSL o STARTTLS per la modalità di sicurezza della connessione tra il gateway PowerTag Link e il server SMTP e-mail. Di conseguenza, si consiglia di utilizzare un server SMTP e-mail che supporti almeno una di queste due modalità. L'opzione Nessuna è disponibile solo per la compatibilità con i server SMTP e-mail meno recenti. Poiché l'opzione Nessuna non fornisce una comunicazione sicura, se ne sconsiglia l'uso che dovrebbe perciò essere evitato.

    AVVERTIMENTO
    POSSIBILITÀ DI COMPROMETTERE LA DISPONIBILITÀ, L'INTEGRITÀ E LA CONFIDENZIALITÀ DEL SISTEMA.
    Utilizzare TLS 1.2 per la crittografia delle notifiche e-mail.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

  • Per proteggere la posta elettronica dall'analisi, verificare che il server e-mail in uso supporti TLS 1.2. In alcune circostanze, le notifiche possono essere inviate tramite SSL, TLS 1.0 o TLS 1.1, anche se si tratta di una pratica sconsigliabile.

  • Ciascun fornitore di servizi e-mail Internet possiede la propria policy di sicurezza e i propri meccanismi di protezione dei dati per verificare la validità del mittente, rilevare i messaggi di spam e così via. Schneider Electric non è responsabile per queste policy e del loro impatto sulla consegna delle e-mail.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?