Nivel de rendimiento (PL)
La norma IEC 13849-1 define cinco niveles de rendimiento (PL) para las funciones de seguridad.
El nivel a es el nivel más bajo y el e es el más alto.
Los cinco niveles (a, b, c, d y e) se corresponden con cinco valores distintos de probabilidad media de fallo peligroso* por hora.
Nivel de rendimiento |
Probabilidad de fallo peligroso* por hora |
---|---|
e |
≥ 10-8 a < 10-7 |
d |
≥ 10-7 a < 10-6 |
c |
≥ 10-6 a < 3 x 10-6 |
b |
≥ 3 x 10-6 a < 10-5 |
a |
≥ 10-5 a < 10-4 |