Structure TeSys™ island type
L’illustration ci-dessous montre un exemple de TeSys™ island composé de deux groupes SIL*. La composition de l’îlot est définie par les outils numériques de TeSys island en fonction des besoins fonctionnels exprimés par l’utilisateur.
|
|
Groupe SIL 1 |
|
Avatar A4 |
|
|
Groupe SIL 2 |
|
Catégorie de câblage 1, Catégorie d’arrêt 0* |
|
|
Avatar A1 |
|
Catégorie de câblage 2, Catégorie d’arrêt 1* |
|
|
Avatar A3 |
Groupe SIL 1 : comprend un avatar incluant deux démarreurs SIL, par exemple, un avatar « Moteur deux directions – Arrêt SIL, W. Cat 1/2 » (Avatar A1). Le moteur proprement dit est raccordé à ces démarreurs SIL et suit la logique de l’avatar ainsi que les commandes opérationnelles provenant de l’automate via le bus de terrain. La Commande d’arrêt de sécurité, provenant du bouton d’arrêt d’urgence relié au module d’interface SIL (catégorie de câblage 1), commande aux démarreurs SIL de mettre la charge hors tension et de passer en état sécurisé (le contacteur est ouvert et le moteur est hors tension).
Groupe SIL 2 : comprend deux avatars, par exemple un avatar « Commutateur – Arrêt SIL, W. Cat 1/2 » (Avatar A3) et un avatar « Moteur une direction – Arrêt SIL, W. Cat 1/2 » (Avatar A4), chacun composé d’un seul démarreur SIL. Les deux avatars suivent la logique de l’avatar ainsi que les commandes opérationnelles provenant de l’automate via le bus de terrain. La commande d’arrêt SIL provient du module externe Preventa™ XPS (ou équivalent) raccordé au module d’interface SIL. Elle commande aux démarreurs SIL de mettre la charge hors tension et de passer en état sécurisé (catégorie de câblage 2).