8536IB1904ES-04

Categoría de cableado 1

Un fallo único detectado puede provocar la pérdida de la función de seguridad y no se requiere cobertura de diagnóstico.

El elemento sensor relacionado con la seguridad puede cablearse directamente a las entradas SIL-IN/SIL Common.* No se utilizan las entradas Mirror In/Mirror Out. Para obtener más información sobre el cableado de las entradas SIL-IN/SIL Common, consulte Elemento sensor relacionado con la seguridad.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?