8536IB1904FR-04

Catégorie de câblage 1

Un seul défaut détecté peut entraîner la perte de la fonction de sécurité et aucune couverture de diagnostic n’est nécessaire.

L’élément capteur relatif à la sécurité peut être raccordé directement aux entrées SIL-IN / SIL Common.* Les entrées Mirror In / Mirror Out ne sont pas utilisées. Pour plus d’informations sur le câblage des entrées SIL-IN / SIL Common, voir Élément capteur relatif à la sécurité.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?