8536IB1904PTBR-04

Configuração de Parada SIL, Categoria de parada 0, Categoria de fiação 2

NOTA: Nível de integridade de segurança de acordo com a norma IEC 61508. Categoria de fiação 2 de acordo com a ISO 13849. Categoria de parada 0 de acordo com a EN/IEC 60204-1.

Exemplo: Motor com dois sentidos de rotação - Parada SIL, Cat. W. 1/2 — Configuração de Categoria de parada 0, Categoria de fiação 2 (Monitoramento indireto)

Legenda para Exemplo: Motor com dois sentidos de rotação - Parada SIL, Cat. W. 1/2 — Configuração de Categoria de parada 0, Categoria de fiação 2 (Monitoramento indireto)

Intertravamento mecânico

Interface de rede

Barramento superior

PLC

Barramento inferior

Disjuntor a montante

Botão de parada de emergência (S1)

Fonte de alimentação

Conector de cabo flat

Entrada

Módulo de interface SIL (SIM)

Partindo

Módulo Preventa XPS-UAF

Extensão

Botão Iniciar (S2)

   

Exemplo: Motor com dois sentidos de rotação - Parada SIL, Cat. W. 1/2 — Configuração de Categoria de parada 0, Categoria de fiação 2 (Monitoramento direto)

Intertravamento mecânico

Módulo de interface SIL (SIM)

Barramento superior

PLC da função de segurança

Barramento inferior

Disjuntor a montante

Botão de parada de emergência (S1)

Entrada digital

Conector de cabo flat

Saída digital

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?