Frequência média de falha perigosa [h-1] (PFH). (Falha perigosa conforme definida na IEC 61508-4)
Para manter a função de segurança, a norma IEC 61508 requer vários níveis de medidas para evitar e controlar erros detectados, dependendo do SIL* exigido.
Todos os componentes de uma função de segurança devem ser submetidos a uma avaliação de probabilidade para avaliar a eficácia das medidas implementadas para controlar falhas detectadas.
Essa avaliação determinou a PFH (Frequência média de falha perigosa* [h-1]) para um sistema relacionado à segurança. Essa é a probabilidade, por hora, de que um sistema relacionado à segurança falhe de forma perigosa e de que a função de segurança não possa ser executada corretamente.
Dependendo do SIL, a PFH não deve exceder determinados valores para todo o sistema relacionado à segurança.
Os valores de PFH individuais de uma cadeia de funções são somados. O resultado não deve exceder o valor máximo especificado na norma.
|
Nível de integridade de segurança |
Frequência média de falha perigosa* [h-1] (PFH) em alta demanda ou demanda contínua |
|---|---|
|
4 |
10-9 ≤ — < 10-8 |
|
3 |
10-8 ≤ — < 10-7 |
|
2 |
10-7 ≤ — < 10-6 |
|
1 |
10-6 ≤ — < 10-5 |