8536IB1904PTBR-04

Modo de baixa/alta demanda

A IEC 61508 define o modo de demanda de função de segurança da operação:

  • alta demanda ou modo contínuo (PFH)

  • modo de baixa demanda (PFDavg, PTI)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?