Status de contato das partidas SIL
O status das partidas SIL* pertencentes a um grupo SIL é reportado por meio das conexões SIM Mirror In/Out. Isso permite a implementação de arquiteturas de Categoria de fiação 2*, nas quais os contatos espelhados são conectados ao módulo Preventa XPS (ou equivalente). Essas configurações fornecem recursos de monitoramento direto de dispositivos eletromecânicos por meio de um elemento de contato vinculado mecanicamente, que oferece cobertura de diagnóstico de até 99%. Consulte a EN ISO 13849-1, Tabela E.1 – Estimativas para cobertura de diagnóstico (DC).
Status de contato das partidas SIL
|
Status do grupo SIL |
Status de Mirror In/Out |
|---|---|
|
Todas as partidas SIL estão abertas |
O contato Mirror In/Out está fechado |
|
Pelo menos uma partida SIL está fechada |
O contato Mirror In/Out está aberto |
|
TeSys island desligado ou falha detectada pela função de segurança |
O contato Mirror In/Out está aberto |