8536IB1904PTBR-04

Norma EN ISO 13849

Essa Norma Europeia especifica o processo de validação, incluindo análise e avaliação de riscos e testes, para as funções de segurança e categorias das partes relacionadas à segurança de sistemas de controle. As descrições das funções de segurança e os requisitos das categorias são apresentados na ISO 13849-1, que abrange os princípios gerais de projeto. Alguns requisitos para validação são gerais e outros são específicos à tecnologia utilizada. A EN ISO 13849-2 também especifica as condições sob as quais deve ser executada a validação por meio de testes das partes relacionadas à segurança de sistemas de controle.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?