8536IB1904PTBR-04

Monitoramento de diagnóstico

Uma vez que o monitoramento de diagnóstico ocorre imediatamente com a demanda da função de segurança, o tempo total para detectar a falha e colocar a máquina em condição sem risco deve ser menor do que o tempo até atingir a área perigosa.

De acordo com a ISO 13849-2, 9.2.3, para a Categoria 2: O MTTFd * do equipamento de monitoramento deve ser superior à metade do MTTFd da lógica. A contribuição do TeSys island para o MTTFd do monitoramento de diagnóstico é MTTFd > 100 anos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?