8536IB1904PTBR-04

Segurança funcional no TeSys island

O TeSys™ island fornece avatares e dispositivos físicos específicos para criar configurações para funções de Categoria de parada 0 e Categoria de parada 1, de acordo com a EN/IEC 60204-1. Os avatares do TeSys são representações digitais dos módulos físicos na ilha. No entanto, a função de segurança do TeSys island depende apenas de componentes de hardware eletromecânicos. Os dispositivos específicos são a partida SIL* e o módulo de interface SIL. Outro conceito importante é o grupo SIL: um conjunto de avatares que são associados a um módulo de interface SIL e seguem a mesma função de segurança. Uma ilha pode conter vários grupos SIL.

O TeSys island deve ser integrado a outros elementos relacionados à segurança em um sistema relacionado à segurança mais amplo para ajudar a garantir a segurança funcional de uma máquina ou de um sistema/processo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?