Arquitetura de comutação de baixa/alta frequência
É possível usar as informações desta seção para determinar se você está operando em uma arquitetura de baixa ou alta frequência.
A parte eletromecânica da partida SIL * é caracterizada por um B10d.
Para calcular o MTTFd (de acordo com a ISO 13849-1) ou o λd (de acordo com a IEC 62061), aplique a seguinte fórmula:
|
MTTFd=B10d/(0,1*Nop) com λd=1/MTTFd Nop: número médio de operações anuais |
De acordo com a ISO 13849, o tempo de operação de um componente eletromecânico é limitado a T10d (o tempo médio até que 10% dos componentes falhem perigosamente*).
Portanto, o tempo de operação de uma partida SIL é limitado a:
|
T10d=B10d/Nop |
O B10d da partida SIL é B10d = 1.369.863 e, supondo-se um T10d de 10 anos, o número de ciclos para uma partida SIL do TeSys island é limitado a Nop = B10d/T10 = 131.400/ano (ou uma média anual de 15 ciclos/h).
Se a aplicação exigir um Nop inferior a esse valor, ela se enquadrará na categoria de baixa frequência de comutação (na qual os avatares SIL podem ser usados como estão). Caso contrário, ela se enquadrará na categoria de alta frequência de comutação (na qual a função de segurança deve ser implementada com um avatar SIL dedicado, como descrito a seguir).