8536IB1904PTBR-04

Isolamento de cabo protegido

PERIGO
OPERAÇÃO NÃO INTENCIONAL DO EQUIPAMENTO
Certifique-se de instalar os cabos do sistema relacionado à segurança de acordo com a ISO 13849-2.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

Se puderem ocorrer curtos-circuitos e circuitos cruzados nos cabos do sistema relacionado à segurança e se eles não forem detectados pelos dispositivos a montante, será necessária a instalação de um cabo protegido de acordo com a ISO 13849-2.

No caso de uma instalação de cabo não protegido, os dois sinais (ambos os canais) de uma função de segurança em estado de curto-circuito podem ser conectados à tensão externa se um cabo for danificado. Nesse caso, a função de segurança não estará mais operacional.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?