8536IB1904PTBR-04

Fiação de avatares SIL

Os diagramas elétricos desta seção estão relacionados aos avatares SIL*. A tabela a seguir é uma legenda para os diagramas desta seção.

Legenda dos diagramas elétricos

Intertravamento mecânico

Barramento superior

Barramento inferior

Circuito elétrico

Contator - Parada SIL, Cat. W. 1/2 *

Motor com um sentido de rotação - Parada SIL, Cat. W. 1/2

Motor com dois sentidos de rotação - Parada SIL, Cat. W. 1/2

Motor de duas velocidades - Parada SIL, Cat. W. 1/2

Motor de duas velocidades e com dois sentidos de rotação - Parada SIL, Cat. W. 1/2

Contator - Parada SIL, Cat. W. 3/4 *

Motor com um sentido de rotação - Parada SIL, Cat. W. 3/4

Motor com dois sentidos de rotação - Parada SIL, Cat. W. 3/4

Motor de duas velocidades - Parada SIL, Cat. W. 3/4

Motor de duas velocidades e com dois sentidos de rotação - Parada SIL, Cat. W. 3/4

Transportador com um sentido de rotação - Parada SIL, Cat. W. 1/2

Transportador com dois sentidos de rotação - Parada SIL, Cat. W. 1/2

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?