Terminologia de segurança funcional
A terminologia de segurança funcional utilizada neste guia é definida a seguir.
|
Termo |
Norma |
Definição |
|---|---|---|
|
Tolerância a falhas |
IEC 61511-1 |
Capacidade de um item funcional de continuar a execução de uma função exigida na presença de falhas ou erros |
|
Segurança funcional |
IEC 61508-4 |
Parte da segurança geral relacionada ao Equipamento sob controle (EUC – do inglês Equipment Under Control) e ao controle do EUC que depende do funcionamento correto dos sistemas elétricos/eletrônicos/eletrônicos programáveis (E/E/PE) relacionados à segurança e outras medições de redução de riscos |
|
Falha de segurança |
IEC 61508-4 |
Falha de um elemento e/ou subsistema e/ou sistema que tem um papel na implementação da função de segurança que: |
|
Fração de falha de segurança |
IEC 61508-4 |
A proporção da taxa de falhas de segurança em relação à taxa total de falhas do sistema. |
|
Estado seguro |
IEC 61511-1 |
Estado do processo quando a segurança é atingida |
|
IEC 61800-5-2 |
Estado dos PDS(SR)* quando a segurança é atingida |
|
|
Parada segura |
IEC 61800-5-2 |
As funções Parada segura são definidas como:
|
|
Função de segurança |
IEC 61800-5-2 |
Função a ser implementada por um sistema relacionado à segurança ou outras medições de redução de riscos que se destina a atingir ou manter um estado seguro para o equipamento ou maquinário acionado por PDS(SR)*, em relação a um evento perigoso específico |
|
Nível de integridade de segurança (SIL) |
IEC 61508 |
A norma IEC 61508 define quatro Níveis de integridade de segurança (SIL) para funções de segurança: SIL 1 é o nível de integridade mais baixo, e SIL 4 é o mais elevado. Uma análise e avaliação de riscos serve de base para determinar o nível de integridade de segurança exigido. |
|
Sistema relacionado à segurança |
IEC 61800-5-2 |
Sistema designado que
|
|
Subsistema |
IEC 61800-5-2 |
Parte do projeto arquitetônico de nível superior de um sistema relacionado à segurança; sua falha resulta na falha de uma função relacionada à segurança |