8536IB1904PTBR-04

Parada SIL, Categoria de parada 1, Categoria de fiação 3/4

Exemplo: Parada SIL, Categoria de parada 1, Categoria de fiação 3/4 *

Legenda para exemplo de : Parada SIL, Categoria de parada 1, Categoria de fiação 3/4

Barramento superior

Botão de partida S2

Barramento inferior

Inib.

Fonte de alimentação

Partindo

Conector de cabo flat

Extensão

Módulo de interface SIL (SIM)

Parada controlada

Módulo Preventa XPS-UAF

Categoria de parada 1

Botão de parada de emergência (S1)

   
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?