8536IB1904PTBR-04

Parada SIL, Categoria de parada 1, Categoria de fiação 2

Exemplo: Parada SIL, Categoria de parada 1, Categoria de fiação 2 *

Legenda para exemplo de : Parada SIL, Categoria de parada 1, Categoria de fiação 2

Intertravamento mecânico

Inib.

Barramento superior

Partindo

Barramento inferior

Extensão

Conector de cabo flat

Parada controlada

Módulo de interface SIL (SIM)

Categoria de parada 1

Fonte de alimentação

Disjuntor a montante

Botão de parada de emergência (S1)

PLC

Botão de partida S2

Interface de rede

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?