8536IB1904PTBR-04

Teste de aceitação

O integrador de sistemas/fabricante de máquinas deve realizar um teste de aceitação da função de segurança para verificar e documentar sua funcionalidade correta. Dessa forma, o integrador de sistemas/fabricante de máquinas certifica que testou a eficácia das funções de segurança utilizadas. O teste de aceitação deve ser realizado com base na análise e avaliação de riscos. No caso do modo de baixa demanda com categoria 4, a função de segurança deve ser testada ao menos uma vez por mês. Todas as normas e regulamentações aplicáveis devem ser observadas.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?