8536IB1904PTBR-04

Verificações de utilização de dispositivo

Execute as verificações descritas na tabela a seguir para determinar se os ciclos de contator da partida SIL* estão dentro dos valores de tempo de vida útil aceitáveis.

1

Com o recurso de DIAGNÓSTICO de dispositivos da OMT ou do DTM do TeSys™ island, acesse as informações de ativo do dispositivo de cada partida SIL.

2

Se o Número de ciclos de contator for maior do que B10d (= 1.369.863), substitua a partida SIL.

3

Se não, use o valor do Número de ciclos de contator para agendar a próxima manutenção. Consulte Cronograma de manutenção.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?