8536IB1904PTBR-04

Módulo de interface SIL

O módulo de interface SIL* (SIM) do TeSys™ island é um módulo acessório necessário para habilitar o recurso de Segurança funcional da ilha.

A função de Parada SIL é atingida por meios puramente eletromecânicos e sem qualquer comunicação digital ou envolvimento da interface de rede.

O SIM:

  • faz interface com um módulo Preventa™ XPS externo (ou equivalente)

  • comanda a função de parada de seu grupo SIL

  • troca dados operacionais com a interface de rede

  • reporta informações operacionais por meio dos LEDs da face frontal

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?