8536IB1904PTBR-04

Grupo SIL

Um grupo SIL* é composto por um ou mais avatares SIL, todos atribuídos a um único módulo de interface SIL. Todos os avatares SIL do grupo SIL reagem a um único comando de parada SIL. O módulo de interface SIL é sempre instalado à direita da última partida SIL incluída no grupo SIL (na extremidade da interface de rede).

Uma ilha pode incluir vários grupos SIL.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?