8536IB1904PTBR-04

Norma EN/IEC 60204-1

A Categoria de parada 0 é definida como “a parada pela remoção imediata da energia dos mecanismos da máquina (ou seja, uma parada não controlada)”.

A Categoria de parada 1 é definida como “uma parada controlada com energia disponível para os mecanismos da máquina a fim de atingir a parada e, depois, a remoção da energia, quando a parada for atingida”.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?