8536IB1904PTBR-04

Categoria de fiação 2

O sensor relacionado à segurança é cabeado a um módulo Preventa XPS (ou equivalente). As saídas do módulo Preventa XPS (ou equivalente) são cabeadas às entradas SIL-IN/SIL Common do módulo de interface SIL*.

Para atender aos requisitos da Categoria 2, o feedback do contato espelho (Mirror In/Mirror Out) deve ser monitorado com um módulo Preventa XPS (ou equivalente) que execute o monitoramento de diagnóstico externo do contato espelho. Se o contato espelho não for aberto na parada, o próximo reinício será bloqueado para todas as partidas SIL do grupo SIL.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?