8536IB1904PTBR-04

Configuração de Parada SIL, Categoria de parada 0, Categoria de fiação 1

NOTA: Nível de integridade de segurança de acordo com a norma IEC 61508. Categoria de fiação 1 de acordo com a ISO 13849. Categoria de parada 0 de acordo com a EN/IEC 60204-1.

A Parada SIL do motor é controlada diretamente pela abertura do contato do botão de parada de emergência.

Parada SIL

Avatar A1

Categoria de fiação 1, Categoria de parada 0

Grupo SIL 1

PLC

Motor

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?