8536IB1904PTBR-04

Sensor relacionado à segurança

O módulo SIM é conectado a montante:

  • da fonte de 24 VCC

  • do sensor relacionado à segurança ou de um módulo Preventa XPS (ou equivalente)

O módulo SIM é projetado com dois canais de entrada para acomodar sensores relacionados à segurança de duplo canal. Para atingir um nível de tolerância a falhas mais alto, é recomendável a arquitetura de canal com duas entradas.

Para os diagramas elétricos a seguir, consulte a Legenda dos diagramas elétricos de canais do SIM.

SIM — Fiação de um canal

SIM — Fiação de dois canais

Legenda dos diagramas elétricos de canais do SIM

Botão de parada de emergência (S1)

Conector de cabo flat

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?