Requisitos arquitetônicos para a Categoria de fiação 2
A arquitetura designada para a Categoria 2 é definida na norma EN ISO 13849-1, 6.2.5.
|
I: dispositivo de entrada |
m: monitoramento |
|
L: lógica |
TE: equipamento de teste |
|
O: dispositivo de saída |
OTE: saída de TE |
|
im: meio de interconexão |
O SRP/CS, a parte relacionada à segurança do sistema de controle da Categoria de fiação 2, deve ser projetado de formada que sua(s) função(ões) seja(m) verificada(s) em intervalos apropriados pelo sistema de controle da máquina.
Na arquitetura monocanal, um SIM é associado a uma partida SIL*.
Especificamente, para a Categoria de fiação 2, o contato espelho é conectado ao módulo Preventa™ XPS (ou equivalente). Se o estado da linha de feedback do contato espelho não for igual ao estado de saída do módulo Preventa XPS (ou equivalente), o módulo Preventa XPS (ou equivalente) bloqueará uma segunda partida.