8536IB1904PTBR-04

Categoria de fiação 3

Uma única falha não levará à perda da função de segurança e, sempre que praticável, a falha única deverá ser detectada na ou antes da próxima demanda da função de segurança.

Para atender aos requisitos da Categoria 3, o feedback do contato espelhado (Mirror In/Mirror Out) deve ser monitorado com um módulo Preventa XPS (ou equivalente) que execute o monitoramento de diagnóstico externo do contato espelhado da partida SIL*. Se o contato espelho não for aberto na parada, o próximo reinício será bloqueado para todas as partidas SIL no grupo SIL. O sensor relacionado à segurança é cabeado a um módulo Preventa XPS (ou equivalente). As saídas do módulo Preventa XPS (ou equivalente) são cabeadas às entradas SIL-IN/SIL Common do módulo de interface SIL.

Em caso de monitoramento indireto, o monitoramento externo do status do grupo deve procurar pelos estados 2 ou 4 para persistir por mais tempo do que o tempo de acionamento de uma parada SIL. Use as informações de status para bloquear o próximo reinício das partidas SIL do grupo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?