8536IB1904PTBR-04

Condições de operação

O TeSys island foi projetado para suportar as condições a seguir. Outras condições podem ser aplicáveis a módulos específicos, conforme descrito em suas respectivas folhas de dados disponíveis em www.se.com/tesys-island .

  • 40 °C (104 °F) de temperatura ambiente

  • Motor de 400 ou 480 V

  • Umidade de 50%

  • Carga de 80%

  • Orientação de montagem horizontal

  • Todas as entradas ativadas

  • Todas as saídas ativadas

  • Funcionamento 24 horas/dia, 365 dias/ano

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?