8536IB1904PTBR-04

Partidas SIL

ATENÇÃO
OPERAÇÃO NÃO INTENCIONAL DO EQUIPAMENTO
Para obter instruções completas sobre a segurança funcional, consulte o Guia de Segurança Funcional do TeSys™ island, 8536IB1904
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos do equipamento.

As partidas SIL* fornecem funções similares às das partidas convencionais, mas são associadas a um módulo de interface SIL.

As principais funções das partidas SIL são as seguintes:

  • Fornecer a funcionalidade de Categorias de parada 0 e 1*

  • Fornecer controle operacional para cargas

  • Medir os dados elétricos da carga associada

  • Fornecer dados de monitoramento de energia quando um módulo de interface de tensão está instalado na TeSys island

Várias partidas SIL podem ser necessárias para uma única função de TeSys avatar. Por exemplo, o avatar Motor com dois sentidos de rotação - Parada SIL, Cat. W. 1/2* inclui duas partidas SIL. Além disso, os avatars que usam partidas SIL sempre incluem um módulo de interface SIL.

As partidas SIL são conectadas:

  • A montante de um disjuntor

  • A jusante da carga

As partidas SIL se comunicam com a interface de rede, enviando dados operacionais e recebendo comandos.

Classificações de partida SIL

Classificações de potência

Corrente (A)

Referência

kW

hp

4

5

0,18 – 9

TPRSS009

11

15

0,5 – 25

TPRSS025

18,5

20

0,76 – 38

TPRSS038

30

40

3,25 – 65

TPRSS065

37

40

4 – 80

TPRSS080

Recursos da partida SIL

Cabo plano (para conexão com o módulo à esquerda)

Etiqueta para identificação

Indicadores de status com LED

Ponte móvel

Conexões de energia a montante

Conexões de energia a jusante

Código QR

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?