8536IB1904PTBR-04

Cronograma de manutenção

Os intervalos de manutenção dependem do modo de frequência.

  • Para o modo de Baixa frequência (o número médio anual de ciclos de contator é inferior a 15 ciclos/hora), realize a manutenção a cada 12 meses.

  • Para o modo de Alta frequência (o número médio anual de ciclos de contator é superior a 15 ciclos/hora ou 136.986 ciclos/ano), realize a manutenção em intervalos que sejam iguais a 1/10 do tempo de vida estimado do dispositivo.

Tempo de vida estimado (em anos) do dispositivo = B10d (=1.369.863)/número médio anual de ciclos de contator

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?