8536IB1904PTBR-04

Categorias de parada (EN/IEC 60204-1)

A categoria de parada está relacionada à forma como a carga acionada é desenergizada e depende do subsistema relacionado à segurança externa que aciona a função de parada. Um subsistema relacionado à segurança externa pode ser implementado com dispositivos como os módulos Preventa™ XPS.

Categoria de parada 0

A Categoria de parada 0 é definida como a parada da movimentação da máquina pela remoção imediata da energia elétrica dos mecanismos da máquina. A Categoria de parada 0 é uma parada não controlada.

Categoria de parada 1

A Categoria de parada 1 é definida como a parada da movimentação da máquina com a energia elétrica mantida para os mecanismos da máquina durante o processo de parada. A energia é removida quando a parada é concluída. A Categoria de parada 1 é uma parada controlada.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?