8536IB1904PTBR-04

Medidas de contenção de falhas

Os erros sistemáticos nas especificações, no hardware e no software, as falhas de uso e as falhas de manutenção no sistema relacionado à segurança devem ser evitados ao máximo possível. Para atender a esses requisitos, a IEC 61508 especifica várias medidas de contenção de falhas que devem ser implementadas, dependendo do SIL* necessário. Essas medidas devem cobrir todo o ciclo de vida do sistema relacionado à segurança, ou seja, do projeto ao descomissionamento do sistema.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?