8536IB1904PTBR-04

Requisitos arquitetônicos para a Categoria de fiação 3

A arquitetura designada para a Categoria 3 é definida na EN ISO 13849-1, 6.2.6.

Arquitetura designada para a Categoria 3 (EN ISO 13849-1)

im: meio de interconexão

L1, L2: lógica

c: monitoramento cruzado

m: monitoramento

I1, I2: dispositivo de entrada, por ex.: um sensor

O1, O2 : dispositivo de saída, por ex.: contator principal

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?