Teste de prova da função de segurança
O teste de prova da função de segurança é realizado para cada grupo SIL* na ilha. Um grupo SIL pode compreender vários avatares SIL gerenciados por um módulo de interface SIL (SIM).
O teste de prova da função de segurança será bem-sucedido se, na ativação do dispositivo de parada de emergência associado a um grupo SIL, todas as partidas SIL pertencentes a esse grupo SIL entrarem no estado seguro (a carga é desenergizada).
Execute as etapas na tabela a seguir para cada grupo SIL na ilha para realizar o teste de prova da função de segurança.
Teste de prova da função de segurança
|
1 |
Ative o dispositivo de parada de emergência associado ao grupo SIL e verifique se todas as partidas SIL pertencentes ao grupo entram no estado seguro (a carga é desenergizada). |
|
NOTA: O LED de Status
do dispositivo (DS) piscará em vermelho nas partidas SIL, indicando
um estado de Evento menor do dispositivo.
|
|
|
Se o teste falhar:
|
|
|
2 |
No painel AVATARES da OMT ou do DTM do TeSys™ island, na seção DIAGNÓSTICO, verifique no STATUS e nos REGISTROS DE EVENTOS se o Status do grupo SIL é igual a "Comando de parada". No Registro de eventos, ele será “SIL Group Stop cmd, Safe State achieved”. |
|
Se o teste falhar:
|
|
|
3 |
Na seção DISPOSITIVOS do painel DIAGNÓSTICO, verifique se o Status do módulo de interface SIL (SIM) é igual a "Comando de parada". No Registro de eventos, ele será “SIL Group Stop cmd, Safe State achieved”. |
|
Se o teste falhar:
|
|
|
4 |
Aplique um comando de Partida a um avatar SIL pertencente ao grupo SIL e verifique se a partida falha: as partidas devem permanecer abertas, e o comando de Partida deve ser desconsiderado até que o dispositivo de parada de emergência seja reinicializado. |
|
Se o teste falhar:
Se algum desses testes continuar a falhar apesar das medidas corretivas, não continue operando a ilha. Substitua os dispositivos que falharam nos testes. |
|
|
5 |
Depois que o teste de prova da função de segurança estiver concluído, reinicialize o dispositivo de parada de emergência e verifique se todas as partidas SIL e os módulos de interface SIL estão no estado Pronto (o LED DS fica verde estático). |