8536IB1904PTBR-04

Parada SIL, Categoria de parada 0, Categoria de fiação 2

Exemplo: Parada SIL, Categoria de parada 0, Categoria de fiação 2 *

Legenda para exemplo de : Parada SIL, Categoria de parada 0, Categoria de fiação 2

Intertravamento mecânico

Botão de parada de emergência (S1)

Barramento superior

Módulo Preventa XPS-UAF

Barramento inferior

Botão Iniciar (S2)

Fonte de alimentação

Inib.

Conector de cabo flat

Partindo

Módulo de interface SIL (SIM)

Extensão

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?