8536IB1904ES-04

Modo de demanda baja/alta

La norma IEC 61508 define el modo de funcionamiento de demanda de la función de seguridad:

  • alta demanda o modo continuo (PFH)

  • modo de baja demanda (PFDavg, PTI)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?