8536IB1904ES-04

Medidas para evitar fallos

Deben evitarse todo lo posible los errores en las especificaciones, en el hardware y en el software, así como los fallos en el uso y en el mantenimiento del sistema relacionado con la seguridad. Para cumplir estos requisitos, la norma IEC 61508 establece una serie de medidas para evitar fallos que deben implementarse dependiendo del SIL requerido*. Estas medidas para evitar fallos deben abarcar todo el ciclo de vida del sistema relacionado con la seguridad, es decir, desde el diseño hasta el desmantelamiento del sistema.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?