8536IB1904FR-04

Mesures d’évitement des défauts

Les erreurs systématiques dans les spécifications, dans le matériel et le logiciel, ainsi que les défauts d’utilisation et de maintenance du système relatif à la sécurité doivent être évités dans toute la mesure du possible. Pour répondre à ces exigences, la norme CEI 61508 spécifie un certain nombre de mesures d’évitement des défauts qui doivent être implémentées en fonction du niveau SIL* requis. Ces mesures d’évitement des défauts doivent couvrir l’ensemble du cycle de vie du système relatif à la sécurité, c’est-à-dire de la conception du système à sa mise hors service.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?