Terminología de seguridad funcional
A continuación se define la terminología de seguridad funcional utilizada en esta guía.
|
Término |
Estándar |
Definición |
|---|---|---|
|
Tolerancia a fallos |
IEC 61511-1 |
Capacidad de un elemento funcional de seguir ejecutando una función requerida en presencia de fallos o errores |
|
Seguridad funcional |
IEC 61508-4 |
Parte de la seguridad general en relación con el equipo bajo control (EUC) y el sistema de control del EUC que depende del funcionamiento correcto de los sistemas eléctrico/electrónico/electrónico programable (E/E/PE) relacionados con la seguridad y otras medidas de reducción de riesgos |
|
Fallo seguro |
IEC 61508-4 |
El fallo de un elemento, subsistema y/o
sistema que interviene en la implementación de la función
de seguridad que:
|
|
Fracción de fallo seguro |
IEC 61508-4 |
La relación del índice de fallos seguros con el índice total de fallos del sistema. |
|
Estado seguro |
IEC 61511-1 |
Estado del proceso en el que se alcanza la seguridad |
|
IEC 61800-5-2 |
Estado de los PDS(SR)* una vez alcanzada la seguridad |
|
|
Parada de emergencia |
IEC 61800-5-2 |
Las funciones de parada de emergencia se definen como sigue:
|
|
Función de seguridad |
IEC 61800-5-2 |
Función que debe implementarse a través de un sistema relacionado con la seguridad u otras medidas de reducción de riesgos, y que tiene como propósito alcanzar o mantener un estado seguro para los equipos o la maquinaria accionados por los PDS(SR)*, en relación con un evento peligroso específico |
|
Nivel de integridad de seguridad (SIL) |
IEC 61508 |
La norma IEC 61508 define cuatro niveles de integridad de seguridad (SIL) para las funciones de seguridad. SIL 1 es el nivel de integridad más bajo y SIL 4 el más alto. Un análisis de peligros y una evaluación de riesgos sirven como base para determinar el nivel de integridad de seguridad requerido. |
|
Sistema relacionado con la seguridad |
IEC 61800-5-2 |
Sistema designado que
|
|
Subsistema |
IEC 61800-5-2 |
Parte del diseño arquitectónico de nivel superior de un sistema relacionado con la seguridad, cuyo fallo da lugar a un fallo de una función relacionada con la seguridad |