Terminologie de la sécurité fonctionnelle
La terminologie de sécurité fonctionnelle utilisée dans ce guide est définie ci-dessous.
|
Terme |
Standard |
Définition |
|---|---|---|
|
Tolérance aux défauts |
CEI 61511-1 |
Capacité d’un élément fonctionnel à continuer d’assurer une fonction requise en présence de défauts ou d’erreurs. |
|
Sécurité fonctionnelle |
CEI 61508-4 |
Partie de la sécurité globale relative à l’équipement commandé (EUC) et au système de commande de l’EUC qui dépend du bon fonctionnement des systèmes électriques, électroniques et électroniques programmables (E/E/PE) relatifs à la sécurité et aux autres mesures de réduction des risques |
|
Défaillance en sécurité |
CEI 61508-4 |
Défaillance d’un élément
et/ou d’un sous-système et/ou d’un système
qui joue un rôle dans la mise en œuvre de la fonction de
sécurité qui :
|
|
Proportion de défaillances en sécurité |
CEI 61508-4 |
Rapport entre le taux de défaillances « en sécurité » et le taux de défaillance total du système. |
|
État sécurisé |
CEI 61511-1 |
État du procédé lorsque la sécurité est atteinte. |
|
CEI 61800-5-2 |
État du PDS(SR)* lorsque la sécurité est atteinte. |
|
|
Arrêt de sécurité |
CEI 61800-5-2 |
Les fonctions d’arrêt de sécurité sont définies comme suit :
|
|
Fonction de sécurité |
CEI 61800-5-2 |
Fonction implémentée par un système relatif à la sécurité ou autres mesures de réduction des risques visant à assurer ou à maintenir un état sécurisé de l’équipement ou de la machine entraînée par le PDS(SR)* par rapport à un événement dangereux particulier. |
|
Niveau d’intégrité de sécurité (SIL) |
CEI 61508 |
La norme CEI 61508 définit quatre niveaux d’intégrité de sécurité (SIL) pour les fonctions de sécurité : SIL 1 est le niveau d’intégrité le plus bas et SIL 4 le plus élevé. Le niveau d’intégrité de sécurité requis est déterminé sur la base d’une analyse des dangers et d’une évaluation des risques. |
|
Système relatif à la sécurité |
CEI 61800-5-2 |
Système désigné répondant à cette double définition :
|
|
Sous-système |
CEI 61800-5-2 |
Dans l’architecture de haut niveau d’un système relatif à la sécurité, partie de la conception dont la défaillance entraînerait la défaillance d’une fonction relative à la sécurité |