8536IB1904ES-04

Implementación de la supervisión indirecta para la Categoría 2

Para alcanzar los requisitos de la categoría 2 para la cobertura de diagnóstico (DC> 60 %), se debe implementar una supervisión externa del estado del grupo para activar un mecanismo secundario para parar la máquina (disyuntor con dispositivo de disparo, etc.) o para evitar el acceso a áreas peligrosas (bloqueo de protección).

Cada grupo SIL* lleva asociados cinco estados que indican el estado operativo. El estado 0 indica que no hay ningún grupo SIL presente en esta ranura. TeSys island admite hasta 10 grupos SIL en la isla.

Estado de los grupos SIL para la función de parada SIL:

  • 0 = grupo SIL no presente en la configuración del sistema

  • 1 = grupo SIL afectado por evento de dispositivo avatar

  • 2 = comando de parada SIL recibido, arrancadores SIL no abiertos aún

  • 3 = comando de parada de emergencia enviado correctamente, todos los arrancadores SIL están abiertos

  • 4 = comando de parada enviado a un solo canal de entrada del módulo de interfaz SIL (SIM) (el puente o el cableado de entrada SIM están causando un problema), pero los arrancadores SIL se han abierto correctamente

  • 5 = funcionamiento normal, los arrancadores SIL se pueden abrir o cerrar

El estado 5 es el estado de funcionamiento normal, y el estado 3 es el estado de parada SIL normal. El estado 1 indica que existe un problema de firmware o comunicación con un arrancador SIL. Los estados 2 y 4 indican que hay problemas relacionados con la parada SIL en el SIM, los arrancadores SIL o el cableado de parada SIL. La supervisión indirecta debe determinar si los estados 2 o 4 persisten durante un periodo superior al tiempo de actuación de una parada SIL y utilizar la información de estado para activar un mecanismo secundario para parar la máquina (disyuntor con dispositivo de disparo, etc.).

Para la lectura del estado de los grupos SIL, la supervisión externa debe utilizar el bloque funcional SystemDiagnostics. Cada grupo SIL del sistema tiene una salida en este bloque funcional para su estado de grupo SIL, etiquetado en el bloque funcional como “SILStarterStopMsgGrp n”, donde n es el número del grupo SIL en la isla. El estado del grupo SIL presenta la enumeración mostrada arriba.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?