8536IB1904FR-04

Catégories d’arrêt (EN/CEI 60204-1)

La catégorie d’arrêt correspond à la manière dont la charge entraînée est mise hors tension ; elle dépend du sous-système relatif à la sécurité externe qui déclenche la fonction d’arrêt. Un sous-système relatif à la sécurité externe peut être implémenté avec des équipements tels que les modules Preventa™ XPS.

Catégorie d’arrêt 0

La catégorie d’arrêt 0 est définie comme arrêt du mouvement de la machine par coupure immédiate de l’alimentation électrique des actionneurs de la machine. La catégorie d’arrêt 0 est un arrêt non contrôlé.

Catégorie d’arrêt 1

La catégorie d’arrêt 1 est définie comme arrêt du mouvement de la machine avec maintien de l’alimentation électrique des actionneurs de la machine pendant le procédé d’arrêt. L’alimentation est coupée une fois l’arrêt terminé. La catégorie d’arrêt 1 est un arrêt contrôlé.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?