8536IB1904ES-04

Categorías de parada (EN/IEC 60204-1)

La categoría de parada hace referencia a la forma en la que se desconecta la carga impulsada y depende del subsistema externo relacionado con la seguridad que activa la función de parada. Es posible implementar un subsistema externo relacionado con la seguridad con dispositivos como el módulo Preventa™ XPS.

Categoría de parada 0

La Categoría de parada 0 se define como la detención del movimiento de la máquina mediante la eliminación inmediata de la alimentación eléctrica de los actuadores de la máquina. La Categoría de parada 0 es una parada no controlada.

Categoría de parada 1

La Categoría de parada 1 se define como la detención del movimiento de la máquina con la alimentación eléctrica mantenida en los actuadores de la máquina durante el proceso de parada. La alimentación se desconecta una vez completada la parada. La Categoría de parada 1 es una parada controlada.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.